请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ79616 工具与软件:
嗨、Expert,
½ BQ79616-Q1的电池平衡 FET 诊断功能、比较阈值固定为 AUXCELL < VCELL 的 μ A。 两个问题:
- 阈值为什么为1/2? 与该值相关的是什么?
- 通过配置可以将1/2更改为其他值,例如 RVC 或 RCB?
非常感谢。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
嗨、Expert,
½ BQ79616-Q1的电池平衡 FET 诊断功能、比较阈值固定为 AUXCELL < VCELL 的 μ A。 两个问题:
非常感谢。