请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7A89 你(们)好!
我有几个关于 TPS7A89的 AGND 布线的问题。 当前在路线中...
在 数据表的电路板布局部分、需要有一个用于降噪电容器和较低反馈电阻器的隔离式 AGND。 我想澄清的是下面带下划线的注释:"这些组件必须单独连接回器件的散热焊盘"。
- 这种"独立连接"是否需要与电源接地相隔离? (图68. 电源)、它在连接回散热垫时似乎连接到热接地(我在下面绘制了一条洋红色/红线)。 这个布局示例是否意味着 AGND 连接到散热接地端而不是相互分离? 也许我只是误解了图像。
- AGND 与 GND 的连接是否通过散热焊盘"连接"完成?
- 例如、 底部反馈电阻器–AGND–散热焊盘–GND
- 这种"独立连接"是否意味着组件应该有单独的连接 彼此隔离 ?
- 例如、 降噪电容器 AGND 到散热焊盘未连接更低的反馈电阻器 AGND、除非是通过散热焊盘?
- AGND 与 GND 的连接是否通过散热焊盘"连接"完成?
- 我尝试以评估板(TPS7A8901EVN-853)作为参考、原理图中没有具体说明 AGND。 我看到的是:
- 有一个用于底部反馈电阻器的 GND 岛(具体而言为跳线 J11和 J10)。 它似乎直接排布到第3层上的散热焊盘上。
- 降噪电容器(C15和 C16) GND 似乎直接连接到底层的散热焊盘。
- 在通过布线还是通过平面实现 AGND 方面是否有差异?
您能否提供有关 AGND 布线的指导? 谢谢!