This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A89:AGND 布线问题

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1364010/tps7a89-agnd-routing-questions

器件型号:TPS7A89

你(们)好!  

我有几个关于 TPS7A89的 AGND 布线的问题。 当前在路线中...

 在 数据表的电路板布局部分、需要有一个用于降噪电容器和较低反馈电阻器的隔离式 AGND。 我想澄清的是下面带下划线的注释:"这些组件必须单独连接回器件的散热焊盘"。

  • 这种"独立连接"是否需要与电源接地相隔离? (图68. 电源)、它在连接回散热垫时似乎连接到热接地(我在下面绘制了一条洋红色/红线)。 这个布局示例是否意味着 AGND 连接到散热接地端而不是相互分离? 也许我只是误解了图像。
    • AGND 与 GND 的连接是否通过散热焊盘"连接"完成?
      • 例如、 底部反馈电阻器–AGND–散热焊盘–GND
    • 这种"独立连接"是否意味着组件应该有单独的连接 彼此隔离
      • 例如、 降噪电容器 AGND 到散热焊盘未连接更低的反馈电阻器 AGND、除非是通过散热焊盘?
  • 我尝试以评估板(TPS7A8901EVN-853)作为参考、原理图中没有具体说明 AGND。 我看到的是:
    • 有一个用于底部反馈电阻器的 GND 岛(具体而言为跳线 J11和 J10)。 它似乎直接排布到第3层上的散热焊盘上。
    • 降噪电容器(C15和 C16) GND 似乎直接连接到底层的散热焊盘。
  • 在通过布线还是通过平面实现 AGND 方面是否有差异?

 您能否提供有关 AGND 布线的指导? 谢谢!

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kannan:

    我在研究它。 我会在1-2个工作日内回复您。

    此致、

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nick、  

    感谢您的参与。 只是想跟进、看看是否有任何更新。  

    鉴于目前我有可用的电路板/层空间、我决定将 CNR/ss 和 R2x 的 AGND  分别布线到散热焊盘、看起来与评估的方式相同。 评估板便可完成此操作。  

    当然、如果您能提供一些官方回复、那就太好了。  

    再次感谢、

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    我将继续通过电子邮件提供支持。  

    此致、

    尼克