This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:BQ40z50 R2

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1366185/bq40z50-r2-bq40z50-r2

器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件:BQ40Z50EV2400BQSTUDIO

工具与软件:

我尝试运行 Advanced Comm SMB 命令、以便使用 EV2400和 BQ Studio 从电池组(具有 BQ40z50 R2)中提取以下值。 您能否告诉我发送命令以读取以下参数的过程:

  1. 电池1-4电压
  2. 电芯1-4温度(TS1-TS4)
  3. 电池1-4电流
  4. 其他电池级别警报

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sadatan:

    对于读取高级通信中的值、您可以在 bqStudio 的寄存器部分中单击找到要查找的地址、如下面的 Cell 1 Voltage:

    获得该地址后、您可以转到 Advanced Comm 并按如下方式写入(使用上面示例中的0x0071)、然后点击 Write Block、然后点击 Read Block 应该会得到结果:

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我所做的,但它读的价值看起来不正确,或者也许我不能正确地解释它。 您能解释一下它的返回值吗? 请查看以下顺序

    写入块44块71

    读取块44  

    它返回的值为 54 00 87 03 00 00

    甚至0X71、0X72等的结果相同

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    今天是一个假期,没有人在办公室。 我们明天会回复您。

    此致、

    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sadatan:

    完成此操作时、请确保"Auto-Refresh"已关闭。

    写入0x71时、请确保写入44的数据为71 00、高于71 00、似乎仅发送71。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Anthony 的回复。 我能够通过发送71 00而不是71来运行该命令、但不一致的一段时间、它给出正确的结果 BTU 一段时间、它不断给出相同的结果、即54 00 87 00 03 00。 请注意、当命令不起作用时、无论我运行的是71 00、72 00还是73 00、它都会返回相同的值。 此外、我发现 ASCII 值在发生故障时仍保持"T"、并且在运行时变为"r"或"q"。 这有什么意义吗? 每个命令后是否需要任何延时时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sadatan:

    当读取块生成54 00时、这通常是由于 Auto Refresh 开启。 每次监测计读取所有值时、54 00寄存器是最后一次读取、因此在读回时可以看到它的原因。 如果"Auto-Refresh"关闭、应该不会发生这种情况。

    请告诉我、这是否可以解决该问题。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺