主题中讨论的其他器件:BQ40Z50、 EV2400、 BQSTUDIO
工具与软件:
我尝试运行 Advanced Comm SMB 命令、以便使用 EV2400和 BQ Studio 从电池组(具有 BQ40z50 R2)中提取以下值。 您能否告诉我发送命令以读取以下参数的过程:
- 电池1-4电压
- 电芯1-4温度(TS1-TS4)
- 电池1-4电流
- 其他电池级别警报
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
我尝试运行 Advanced Comm SMB 命令、以便使用 EV2400和 BQ Studio 从电池组(具有 BQ40z50 R2)中提取以下值。 您能否告诉我发送命令以读取以下参数的过程:
谢谢 Anthony 的回复。 我能够通过发送71 00而不是71来运行该命令、但不一致的一段时间、它给出正确的结果 BTU 一段时间、它不断给出相同的结果、即54 00 87 00 03 00。 请注意、当命令不起作用时、无论我运行的是71 00、72 00还是73 00、它都会返回相同的值。 此外、我发现 ASCII 值在发生故障时仍保持"T"、并且在运行时变为"r"或"q"。 这有什么意义吗? 每个命令后是否需要任何延时时间?