This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21530:用于120V PMSM 电机设计的 UCC21530或类似隔离式栅极驱动器(紧急)

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21330, UCC21551, UCC21551-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1366618/ucc21530-ucc21530-or-similar-isolated-gate-driver-for-a-120v-pmsm-motor-design-urgent

器件型号:UCC21530
主题中讨论的其他器件:UCC21551-Q1、UCC21330、UCC21551

工具与软件:

您好!  

我们正在为120V 6kW PMSM 电机驱动器设计一款稳健可靠的隔离式和/或非隔离式半桥栅极驱动器;  
我们想知道 TI 为隔离式和非隔离式栅极驱动器提供了哪些选项?

2-如果此设计不需要电隔离、TI 是否仍建议为此 高压电机使用隔离式设计来降低噪声?

3-我们倾向使用同时支持 Si 和 SiC 器件的栅极驱动器。  

感谢您对此提供的紧急支持。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于2024年5月27日在美国度假、许多器件专家目前都不在办公室。 当他们返回时、他们会进行研究并提供响应。 请相应延迟。

    谢谢。
    普拉蒂克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eduardo:

    对于能够支持 Si 和 SiC 器件的最新隔离式栅极驱动器、我会根据客户反馈推荐具有最新改进功能的 UCC21551-Q1。

    UCC21551-Q1的产品页面: https://www.ti.com/product/UCC21551-Q1 

    如需更具成本效益和更小的封装、我推荐使用 UCC21330。 该器件与 UCC21551-Q1非常相似、但封装较窄。 该器件的隔离等级确实较小、但鉴于电压和功率级别、它可能是您的应用的最佳选择。

    UCC21330产品页面: https://www.ti.com/product/UCC21330 

    希望这对您有所帮助!

    此致、
    广木市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Hiroki! 120V 不是一个非常高的电压;话虽如此,你们还推荐一个 I 隔离解决方案吗? 如果是、您能解释为什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴为您提供帮助!

    采用隔离式栅极驱动器的好处是对 dV/dt 的稳健性更高、并且将控制信号与功率级完全隔离、这有利于安全。

    借助这种稳健性、能够实现更快的开关速度、从而提高效率。

    然而、 如果这些变量(噪声和安全)在应用中不那么重要、非隔离式栅极驱动器将是具有成本效益的解决方案。

    如果您有其他问题、请随时在下方提问。

    此致、
    广木市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     UCC21551存在一个巨大的问题、即芯片无法提供任何保护、例如过流、过压等。 是这样吗? 如果是这样、这对这款芯片来说是一个很大的缺点! TI 是否提供任何其他更可靠、更稳健且不需要外部保护电路的隔离式驱动器?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eduardo:

    如果必须要提供保护功能、我们肯定会提供采用隔离式单通道栅极驱动器的解决方案。

    目前没有具有保护功能的双通道驱动器。

    以下是一些具有保护功能的器件: https://www.ti.com/power-management/gate-drivers/isolated-gate-drivers/products.html#-1=ISO5%3Bfalse& 

    上述图像可在以下位置找到: https://www.ti.com/power-management/gate-drivers/isolated-gate-drivers/overview.html 

    如果您有任何其他问题、请随时告诉我。

    此致、

    广木市