主题中讨论的其他器件:UCC21551-Q1、UCC21330、UCC21551
工具与软件:
您好!
我们正在为120V 6kW PMSM 电机驱动器设计一款稳健可靠的隔离式和/或非隔离式半桥栅极驱动器;
我们想知道 TI 为隔离式和非隔离式栅极驱动器提供了哪些选项?
2-如果此设计不需要电隔离、TI 是否仍建议为此 高压电机使用隔离式设计来降低噪声?
3-我们倾向使用同时支持 Si 和 SiC 器件的栅极驱动器。
感谢您对此提供的紧急支持。
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我们正在为120V 6kW PMSM 电机驱动器设计一款稳健可靠的隔离式和/或非隔离式半桥栅极驱动器;
我们想知道 TI 为隔离式和非隔离式栅极驱动器提供了哪些选项?
2-如果此设计不需要电隔离、TI 是否仍建议为此 高压电机使用隔离式设计来降低噪声?
3-我们倾向使用同时支持 Si 和 SiC 器件的栅极驱动器。
感谢您对此提供的紧急支持。
谢谢
尊敬的 Eduardo:
对于能够支持 Si 和 SiC 器件的最新隔离式栅极驱动器、我会根据客户反馈推荐具有最新改进功能的 UCC21551-Q1。
UCC21551-Q1的产品页面: https://www.ti.com/product/UCC21551-Q1
如需更具成本效益和更小的封装、我推荐使用 UCC21330。 该器件与 UCC21551-Q1非常相似、但封装较窄。 该器件的隔离等级确实较小、但鉴于电压和功率级别、它可能是您的应用的最佳选择。
UCC21330产品页面: https://www.ti.com/product/UCC21330
希望这对您有所帮助!
此致、
广木市
尊敬的 Eduardo:
如果必须要提供保护功能、我们肯定会提供采用隔离式单通道栅极驱动器的解决方案。
目前没有具有保护功能的双通道驱动器。
以下是一些具有保护功能的器件: https://www.ti.com/power-management/gate-drivers/isolated-gate-drivers/products.html#-1=ISO5%3Bfalse&
上述图像可在以下位置找到: https://www.ti.com/power-management/gate-drivers/isolated-gate-drivers/overview.html
如果您有任何其他问题、请随时告诉我。
此致、
广木市