主题中讨论的其他器件:UCC21222、 UCC21330、 PMP40500
工具与软件:
尊敬的 TI 团队:
我们正在计划将 UCC21222用于我们的应用、您能否确认 UCC21222适用于我们的系统、以下是我们的系统规格。
输入电压:最小值20、标称值37、最大值60Vtg
输出电压:30V +/- 0.2V
输出电流:60A 连续电流、峰值电流70A
开关频率:最小100kHz,标称230kHz,最大400kHz
问题1:希望设计上述规格、 移相全桥拓扑
Q2:希望使用降压-升压转换器(全桥)拓扑来设计上述规格
问题3:UCC21222是否会连续支持100%的 PMW 占空比? 如果是、最长持续时间是多少?
如果您有任何有关60A 设计的参考文档、请与我们分享。
谢谢!