This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21222-Q1:适用于直流/直流转换器的 UCC21222-Q1

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21222, UCC21330, PMP40500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1368481/ucc21222-q1-ucc21222-q1-for-dc-dc-converter

器件型号:UCC21222-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC21222UCC21330PMP40500

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:
我们正在计划将 UCC21222用于我们的应用、您能否确认 UCC21222适用于我们的系统、以下是我们的系统规格。


输入电压:最小值20、标称值37、最大值60Vtg
输出电压:30V +/- 0.2V
输出电流:60A 连续电流、峰值电流70A
开关频率:最小100kHz,标称230kHz,最大400kHz

问题1:希望设计上述规格、  移相全桥拓扑  
Q2:希望使用降压-升压转换器(全桥)拓扑来设计上述规格
问题3:UCC21222是否会连续支持100%的 PMW 占空比? 如果是、最长持续时间是多少?

如果您有任何有关60A 设计的参考文档、请与我们分享。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shankar:

    UCC21222参考设计: https://www.ti.com/product/UCC21222?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=app-null-null-44700045336317392_prodfolderdynamic-cpc-pf-google-wwe_int&utm_content=prodfolddynamic&ds_k=DYNAMIC+SEARCH+ADS&DCM=yes&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMImPHY9YO2hgMVmnR_AB1H6SzHEAAYASAAEgJuyPD_BwE&gclsrc=aw.ds#reference-designs 

    42A 输出的参考设计示例: https://www.ti.com/tool/PMP40500 

    根据给定的系统参数、UCC21222将适合您的系统。

    如果使用隔离式偏置电源为高侧供电、则 UCC21222可支持100%占空比。  

    对于如此高的电流、我建议查看 UCC21330: https://www.ti.com/product/UCC21330 

    该器件是 UCC21222的新一代版本、具有更稳健的设计和更具成本效益。

    如有需要、请随时提出下面的其他问题。

    此致、

    广木市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiroki:
    非常感谢您的回复。

    问题1:  如果使用隔离式偏置电源为高侧供电、则 UCC21222可支持100%占空比。  
    =>可否分享有关这方面的参考文件? 我们无法理解如何以及在何处提供隔离式偏置电源。 如果无法提供参考文档、您能否借鉴任何文件并告知我们。

    Q2:UCC21330
    =>感谢您的建议、如果是、您能否确认 UCC21330也支持100%的工作、请分享参考/草稿图纸、我们如何实现这一点。

    Q3:UCC21330工作频率
    =>您能否确认、UCC21330适用于10kHz 到500kHz 的开关频率?

    Q4:UCC21330参考设计
    您能否分享使用 UCC21330的更高电流(~60A)的任何参考设计?

    Q5:42A 输出的示例参考设计: https://www.ti.com/tool/PMP40500 
    =>感谢 PMP40500、您能确认这个设计是否适用于我们的上述共用规范? (30V、60A)如果不是、我们必须进行哪些更改?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shankar:

    Q1:以下是使用隔离式偏置电源的参考设计: https://www.ti.com/tool/TIDM-1000 

    Q2:如果禁用死区时间功能、UCC21330也支持100%占空比。 此参考设计使用此双通道栅极驱动器的宽体版本、但设计应该是类似的。

    Q3:开关频率取决于不同的因素、例如 VDD 电压、栅极电阻和负载规格。 器件本身能够在这些频率下进行切换。

    问题4:目前没有使用 UCC21330的参考设计(因为它是新版本)。  

    Q5:我建议重点说明器件限制以及由于较高电流值而导致的布局变化。

    此致、

    广木市