主题中讨论的其他器件:TPS546D24A
工具与软件:
大家好、
您能否验证 以下输出电压的 VOUT 缩放环路值?
1.2V -输出电压缩放环路将为0.5
1.5V - 输出电压范围环路将为0.25
1.8V - 输出电压比例环路将为 0.25
我将通过 NVMe 写入这些值。
Q2-当 Vout 比例环路为0.5时、1.2V 输出的 VMAx 和 Vmin 值将是多少
它将为0到1.4
或
0.5至1.5V
非常感谢
拉贾特
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
大家好、
您能否验证 以下输出电压的 VOUT 缩放环路值?
1.2V -输出电压缩放环路将为0.5
1.5V - 输出电压范围环路将为0.25
1.8V - 输出电压比例环路将为 0.25
我将通过 NVMe 写入这些值。
Q2-当 Vout 比例环路为0.5时、1.2V 输出的 VMAx 和 Vmin 值将是多少
它将为0到1.4
或
0.5至1.5V
非常感谢
拉贾特
尊敬的 Rajat:
您能否验证 以下输出电压的 VOUT 缩放环路值?
1.2V -输出电压缩放环路将为0.5
1.5V - 输出电压范围环路将为0.25
1.8V - 输出电压比例环路将为 0.25
[/报价]正确。 对于1.2V、您可以将 VOSL 设置为0.25或0.5、但如果 Vout 调整需要高于1.5V、则 VOSL 应为0.25。
[/quote]Q2-当 Vout 比例环路为0.5时、1.2V 输出的 VMAx 和 Vmin 值将是多少
它将为0到1.4
或
0.5至1.5V
[/报价]您可以将 VOUT_MAX 和 VOUT_MIN 设置为其中的任何一个、由您决定。 这将确保 Vout 不会超出指定的范围。 默认值将取决于之前存储的 VSEL 引脚引脚检测值中的值(请参阅表7-13)、因此您需要 更改该值、写入硬件并将其存储到 Fusion GUI 上的 NVM 中。
谢谢!
Tomoya
因此,请务必按照 EC 表中的规定将基准电压保持在0.25V 和0.75V 之间。 [/报价]如何将其保持在该范围内?
您能举个例子说明一下吗?
您好、Tom、
我从 Excel 计算器中得到了 sheet.it清楚地表明、如果我们选择 VOUT 缩放环路=0.25、0.92 VREF 将低于0.25
谢谢
尊敬的 Rajat:
1.8V 和3.3V 处于差分 VOUT 标度环路范围内、因此在这种情况下、我必须在每次切换电压时更改输出电压标度环路?
或者、它有什么权变措施吗?
[/报价]没有针对它的解决方法。
谢谢!
Tomoya
可以在 Vref 编程值低于0.25V 的情况下运行 TPS546D24A、只要它们可以承受输出电压容差的小幅增加、因为基准和误差放大器中的固定偏移和漂移会在这些条件下对输出调节精度产生更高的影响。 当 VOUT_SCALE_LOOP 设置为0.125时、器件本身不防止 VOUT = 1.8V
因此、如果客户希望能够在不更新 VOUT_SCALE_LOOP 的情况下在1.8V 和3.3V 之间动态调整输出电压、或者甚至不关闭输出电压、则可以在 VOUT_SCALE_LOOP = 0.125的情况下实现这一点。 1.8V 时的输出调节精度可能不在正常的±1%精度预期范围内、但应接近此值。
为此、您可以对器件进行引脚编程以获得3.34V 输出、从而将 VOUT_COMMAND 设置为3.34V、将 VOUT_SCALE_LOOP 设置为0.125V、VOUT_MIN = 2.0V 且 VOUT_MAX = 6V。
将 VOUT_MIN 更新为低于1.8V 的值
将 VOUT_MAX 更新为您希望输出编程到的最大值、包括使用裕量调节进行测试时的裕量调节。
将 VOUT_COMMAND 更新为您希望 VOUT 设置为的值、VOUT_MIN 和 VOUT_MAX 之间
更新了 PIN_DETECT_OVERRIDE、以便 VOUT 功能(VOUT_COMMAND、VOUT_MIN、VOUTMAX 和 VOUT_SCALE_LOOP)全部基于 NVM、而不是引脚检测。
将这些值存储到 NVM 中。
如果您将使用 RESET_B 函数、请确保此时执行 RESTORE_USER_ALL 以更新复位电压、因为复位电压仅在上电复位时或在恢复期间更新。 它不会由存储函数更新。