This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546B24A:TI FUSION 中的 VOUT 缩放环路

Guru**** 2531050 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS546D24A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1368159/tps546b24a-vout-scale-loop-in-ti-fusion

器件型号:TPS546B24A
主题中讨论的其他器件:TPS546D24A

工具与软件:

大家好、

您能否验证 以下输出电压的 VOUT 缩放环路值?

1.2V -输出电压缩放环路将为0.5

1.5V - 输出电压范围环路将为0.25

1.8V - 输出电压比例环路将为 0.25

 

我将通过 NVMe 写入这些值。

Q2-当 Vout 比例环路为0.5时、1.2V 输出的 VMAx 和 Vmin 值将是多少

它将为0到1.4

或  

0.5至1.5V

非常感谢

拉贾特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajat:

    您能否验证 以下输出电压的 VOUT 缩放环路值?

    1.2V -输出电压缩放环路将为0.5

    1.5V - 输出电压范围环路将为0.25

    1.8V - 输出电压比例环路将为 0.25

    [/报价]

    正确。  对于1.2V、您可以将 VOSL 设置为0.25或0.5、但如果 Vout 调整需要高于1.5V、则 VOSL 应为0.25。  

    Q2-当 Vout 比例环路为0.5时、1.2V 输出的 VMAx 和 Vmin 值将是多少

    它将为0到1.4

    或  

    0.5至1.5V

    [/报价]

    您可以将 VOUT_MAX 和 VOUT_MIN 设置为其中的任何一个、由您决定。 这将确保 Vout 不会超出指定的范围。 默认值将取决于之前存储的 VSEL 引脚引脚检测值中的值(请参阅表7-13)、因此您需要 更改该值、写入硬件并将其存储到 Fusion GUI 上的 NVM 中。  

    谢谢!
    Tomoya

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    您能告诉我吗?

    对于所需的 VOUT 0.92V、如果我选择 VOUT 缩放环路0.25、将对调节产生什么影响?

    因为我有一种情况、即 I m 获得正确的 VOUT = 0.92V

    这里是附加的 GUI 设置-

    我想了解 VOUT 缩放环路的错误值会如何影响输出电压?

    突出显示部分的含义是什么?

    非常感谢

    拉贾特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajat:

    是的、您或许能够在 VOUT_SCALE_LOOP=0.25时调节到0.92V、但由于我们不指定低于0.25V 的误差放大器或基准的精度、VOUT 的容差将会更高。 此外、OV 和 UV 阈值的容差也会更高。 因此、根据 EC 表中的规定、将基准电压保持在0.25V 和0.75V 之间非常重要。  

    谢谢!
    Tomoya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因此,请务必按照 EC 表中的规定将基准电压保持在0.25V 和0.75V 之间。  [/报价]

    如何将其保持在该范围内?

    您能举个例子说明一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="539500" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1368159/tps546b24a-vout-scale-loop-in-ti-fusion/5225674 #5225674"]因此,请务必按照 EC 表中的规定将基准电压保持在0.25V 和0.75V 之间。  [/报价]

    您好、Tom、

    我从 Excel 计算器中得到了 sheet.it清楚地表明、如果我们选择 VOUT 缩放环路=0.25、0.92 VREF 将低于0.25

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajat:

    基准电压的计算方式为 VOUT x VOUT_SCALE_LOOP。 因此、如果 VOUT = 0.92V、您需要使用 VOUT_SCALE_LOOP = 0.5、以便内部基准电压为0.46V、这一范围之内。  

    谢谢!
    Tomoya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我们有一个使用单个稳压器可以工作于1.8V 或3.3V 的用例。

    1.8V 和3.3V 处于差分 VOUT 标度环路范围内、因此在这种情况下、我必须在每次切换电压时更改输出电压标度环路?

    或者、它有什么权变措施吗?

    非常感谢

    拉贾特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajat:

    1.8V 和3.3V 处于差分 VOUT 标度环路范围内、因此在这种情况下、我必须在每次切换电压时更改输出电压标度环路?

    或者、它有什么权变措施吗?

    [/报价]

    没有针对它的解决方法。  

    谢谢!
    Tomoya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    可以在 Vref 编程值低于0.25V 的情况下运行 TPS546D24A、只要它们可以承受输出电压容差的小幅增加、因为基准和误差放大器中的固定偏移和漂移会在这些条件下对输出调节精度产生更高的影响。  当 VOUT_SCALE_LOOP 设置为0.125时、器件本身不防止 VOUT = 1.8V

    因此、如果客户希望能够在不更新 VOUT_SCALE_LOOP 的情况下在1.8V 和3.3V 之间动态调整输出电压、或者甚至不关闭输出电压、则可以在 VOUT_SCALE_LOOP = 0.125的情况下实现这一点。  1.8V 时的输出调节精度可能不在正常的±1%精度预期范围内、但应接近此值。

    为此、您可以对器件进行引脚编程以获得3.34V 输出、从而将 VOUT_COMMAND 设置为3.34V、将 VOUT_SCALE_LOOP 设置为0.125V、VOUT_MIN = 2.0V 且 VOUT_MAX = 6V。

    将 VOUT_MIN 更新为低于1.8V 的值

    将 VOUT_MAX 更新为您希望输出编程到的最大值、包括使用裕量调节进行测试时的裕量调节。

    将 VOUT_COMMAND 更新为您希望 VOUT 设置为的值、VOUT_MIN 和 VOUT_MAX 之间

    更新了 PIN_DETECT_OVERRIDE、以便 VOUT 功能(VOUT_COMMAND、VOUT_MIN、VOUTMAX 和 VOUT_SCALE_LOOP)全部基于 NVM、而不是引脚检测。

    将这些值存储到 NVM 中。

    如果您将使用 RESET_B 函数、请确保此时执行 RESTORE_USER_ALL 以更新复位电压、因为复位电压仅在上电复位时或在恢复期间更新。  它不会由存储函数更新。