This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EV2400:bqstudio ev2400 -未进行通信

Guru**** 2539140 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1357207/ev2400-bqstudio-ev2400--not-communication

器件型号:EV2400
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

大家好。  

直到上 星期一 ,我一直使用 EV2400和 bqstudiio。  

但今天、EV2400和 bqstudio 无法正常工作。  

那么我重新启动我的 PC 并重新安装 bqstudio 软件..  但它仍然 无法正常工作。  

和 USB 识别..   但 bqstudio 显示 EV2300……  

EV2400指示灯全部呈绿色。 。  

我可以怎样解决这个问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您是否能够更新 EV2400的固件? 您是否能够将 EV2400与另一台计算机配合使用?

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否。 EV2400的固件未更新.. 它显示了错误消息。 我将尝试 找到 另一台 PC .. T. T

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我确实使用了新的 PC ,但  它没有更新 FW ,  只连接 USB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    将 EV2400连接到另一台计算机时、是否能够使用 bqStudio 与 EVM 进行通信? 否则、EV2400可能已损坏。  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    噢... 我的

    它没有与 EVM 通信。  如何修复损坏的 EV2400?   

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    EV2400可能已损坏 ESD、无论如何、您都可以尝试更换器件上的 MCU。 不过、我不确定这是否是问题的原因。  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这只是 ev2400的一个问题吗?

    您能否说明 EVM 板是否正常?

    当我按下 EVM 上的 LED 按钮时、LED 4至9会亮起。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    如果您无法使用多台计算机与 EV2400通信、则 EV2400可能已损坏。 另请确保您使用的监测计具有正确的连接(例如、如果您使用的是 I2C 监测计、请确保将监测计连接到 EV2400上的 I2C 端口)。  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。  

    我买了新的 EV2400和 EVM , 但 它是 相同的.

    "此系统没有可用的适配器。 "

    噢... 我很失望 这种情况。。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您是否能够使用另一台计算机进行通信? 您是否曾尝试为 EV2400使用多个端口和电缆?  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为这种现象的原因是 USB 驱动器不稳定。

    我的工作 PC 都是 window11, 它仍然无法连接,并且 仅显示错误消息。  

    现在、  

    我在家里把 bqstudio 安装在一台旧的 window10大台式计算机上、并且该计算机已经连接好。

    我认为 USB 驱动程序有问题。  但我应该使用 Windows11 PC ...您能提供稳定的 USB 驱动程序吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们目前没有支持 EV2400与 Windows 11搭配使用的驱动程序。 我们的团队中有一些人使用 Windows 11、并且能够以毫不奇怪的行为使用 EV2400。 既然您看起来能够将 EV2400与 Windows 10器件搭配使用、那么您是否能够 使用 Windows 10器件进行评估?  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对我来说也是一样的问题。 (BQ76942EVM)
    它在旧 Win10中正常工作、但在 WIN11中不工作。
    我的猜测是提问者和我来自同一个国家(韩国)。
    它是否与 WIN11中使用的语言有关?
    我以为我是在逗你,可是我真的不知道你在胡说什么。" 
    我认为严重的程序错误需要紧急修复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好。  

    这 是 USB 驱动程序问题。 我决定在我的个人笔记本电脑上使用 Windows 10  、因为 TI 无法 解决这个问题。  

    谢谢你。