This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:BQ52756充电器控制器支持哪些功能列表?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25756, BQ25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1369067/bq25756-what-are-the-features-list-the-bq52756-charger-controller-support

器件型号:BQ25756
主题中讨论的其他器件: BQ25750

工具与软件:

-->以上是 BQ25756充电器控制器数据表中的一个片段,这里提到了充电器控制器的一些功能或特性,所以我列出了一些功能和创建的功能,说明了外部 STM 微控制器。


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BQ25756特性                                    |描述                                                    |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- -|------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
HAL_StatusTypeDef BQ25756_SetOverVoltageLimit (uint8_t 值);           |设置 BQ25756充电器控制器的过压限制。
HAL_StatusTypeDef BQ25756_SetUnderVoltageLimit (uint8_t 值);          |设置 BQ25756充电器控制器的欠压限制。
HAL_StatusTypeDef BQ25756_SetUnderCurrentLimit (uint8_t 值);          |设置 BQ25756充电器控制器的欠流限制。
HAL_StatusTypeDef BQ25756_SetChargingSafetyTimer (uint8_t 值);       |设置 BQ25756充电器控制器上的充电安全计时器。
HAL_StatusTypeDef BQ25756_ReadAdapterStatus (uint8_t *状态);          |从 BQ25756充电器控制器读取适配器的当前状态。
HAL_StatusTypeDef BQ25756_ReadChargerOperationStatus (uint8_t * status);|从 BQ25756充电器控制器读取充电器运行状态。
HAL_StatusTypeDef BQ25756_SetAutonomousChargingMode (uint8_t 值); |在 BQ25756充电器控制器上设置自主充电模式。
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- >现在、我需要了解 BQ25756可以支持哪些特性和功能列表  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sankar、您好!

    对于 BQ25756、ACOV 和 ACUV 由硬件中的电阻器设置。 VAC_DPM 可由寄存器设置。

    您能否详细说明一下"BQ25756可以支持的特性和功能列表"的含义?

    此致、
    E·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, 加洛韦,

    感谢你的消息。

    我所说的" BQ25756可以支持的特性和功能列表"是指 BQ25756充电器控制器提供的各种功能和设置。 这里是一个阐述:

    输入电流限值:可通过寄存器进行配置、以限制输入电流。
    充电电流限制:可通过寄存器进行调节、以控制充电电流。
    3.预充电和快速充电:不同的充电阶段,可配置参数。
    4.电池电压调节:允许设置用于充电的目标电池电压。
    5.输入电压调节(VAC_DPM):如您所述,这可以通过寄存器进行设置,以管理输入电压下降。
    6.热调节:基于温度的调节,以确保安全操作。
    安全计时器:可配置的计时器、用于防止过度充电。
    8.充电终止:在满足某些条件时停止充电的设置。
    9.系统电源路径管理:管理电池和系统负载之间的配电。
    10.ADC 监视:通过集成式 ADC 监视电池电压、输入电压、充电电流等各种参数。


    这些特性使 BQ25756成为一个通用而强大的充电器控制器、适用于各种应用。

    -->因此,我需要它能支持哪些功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sankar、您好!

    FreeRTOS 驱动程序有什么帮助吗?

    您已经列出了许多驱动程序函数。 对于您将需要的功能、还有:
    MPPT 功能
    反向模式
    充电器标志和状态

    有关您列出的函数的一些注意事项。 BQ25756是一款非电源路径充电器、不具有任何电源路径功能。 如果您需要电源路径、BQ25750可与 bQ25750类似、但它也有为系统负载和电池供电的直接电源路径。

    您需要哪些所有功能? 您能告诉我您的应用、我能为您提供更多帮助吗? 电池电压、电池化学特性、电池电流和输入电压等信息会大有帮助。

    此致、
    E·加洛韦