主题中讨论的其他器件: BQ25750
工具与软件:

-->以上是 BQ25756充电器控制器数据表中的一个片段,这里提到了充电器控制器的一些功能或特性,所以我列出了一些功能和创建的功能,说明了外部 STM 微控制器。
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BQ25756特性 |描述 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- -|------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
HAL_StatusTypeDef BQ25756_SetOverVoltageLimit (uint8_t 值); |设置 BQ25756充电器控制器的过压限制。
HAL_StatusTypeDef BQ25756_SetUnderVoltageLimit (uint8_t 值); |设置 BQ25756充电器控制器的欠压限制。
HAL_StatusTypeDef BQ25756_SetUnderCurrentLimit (uint8_t 值); |设置 BQ25756充电器控制器的欠流限制。
HAL_StatusTypeDef BQ25756_SetChargingSafetyTimer (uint8_t 值); |设置 BQ25756充电器控制器上的充电安全计时器。
HAL_StatusTypeDef BQ25756_ReadAdapterStatus (uint8_t *状态); |从 BQ25756充电器控制器读取适配器的当前状态。
HAL_StatusTypeDef BQ25756_ReadChargerOperationStatus (uint8_t * status);|从 BQ25756充电器控制器读取充电器运行状态。
HAL_StatusTypeDef BQ25756_SetAutonomousChargingMode (uint8_t 值); |在 BQ25756充电器控制器上设置自主充电模式。
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------- >现在、我需要了解 BQ25756可以支持哪些特性和功能列表