请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5160-Q1 主题中讨论的其他器件: LM5181-Q1、 LM5181
工具与软件:
您好、团队成员:
我想检查 LM5160-Q1在电流低于0.1A 时是否适合轻负载。
此外、您是否有用于快速设计的计算表?如果有、您可以分享一下吗?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Daniel、您好!
如果最大 IOUT 为0.1A、则还有其他选择。 不确定您试图满足什么规格?
有一个设计计算器、请参阅下面的链接。
大卫。
Daniel 您好!
LM5181设计计算器网址为 https://www.ti.com/tool/download/LM5181DESIGN-CALC。请查找步骤2。 反激式变压器。
- EL