This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5160-Q1:电流能力

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5160-Q1, LM5181-Q1, LM5181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1367082/lm5160-q1-current-capability

器件型号:LM5160-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5181-Q1LM5181

工具与软件:

您好、团队成员:

我想检查 LM5160-Q1在电流低于0.1A 时是否适合轻负载。

此外、您是否有用于快速设计的计算表?如果有、您可以分享一下吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    如果最大 IOUT 为0.1A、则还有其他选择。  不确定您试图满足什么规格?

    有一个设计计算器、请参阅下面的链接。

    LM5160DNTBK-CALC 计算工具| TI.com

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    感谢您的答复。

    以下是其要求、最大瞬态电压为60V、用于24V 系统

    我查看了发展蓝图、发现 LM5181-Q1和 LM6188-Q1也适用、请向您提出建议。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    您是否需要隔离式输出?  如果是、则建议使用 LM5181。

    希望这对您有所帮助。

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    我还有一个问题:

    如何计算反激式拓扑的隔离式电源中的输出电压和初级辅助绕组的匝数、LM5181-Q1的规格中没有相关的公式。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel 您好!

    LM5181设计计算器网址为  https://www.ti.com/tool/download/LM5181DESIGN-CALC。请查找步骤2。 反激式变压器。

    - EL