工具与软件:
大家好!
我想知道 数据表中遗漏的 UCC57108-Q1的以下参数、
1.工作频率
2.最大隔离电压
3.绝缘电阻
4.功率耗散
您可以回复此查询吗? 请帮我解决同样的问题。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
大家好!
我想知道 数据表中遗漏的 UCC57108-Q1的以下参数、
1.工作频率
2.最大隔离电压
3.绝缘电阻
4.功率耗散
您可以回复此查询吗? 请帮我解决同样的问题。
大家好、
1.工作频率实际上取决于很多因素、 包括负载、外部栅极电阻、电源电压范围、封装类型。
以下计算器可用于计算低侧栅极驱动器的最大开关频率: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1240974/faq-ucc27624-q1-how-to-calculate-the-max-operating-frequency-of-a-low-side-gate-driver
2.这是一个非隔离栅极驱动器,因此没有内置的隔离。
3、 如果我理解了你的问题, 可以用万用表检查两个节点之间的绝缘电阻。
4.栅极驱动器的最大功耗可通过以下公式计算: pd_max =(Tj_max - Ta)/R_sr ö θJA
对于 UCC57108-Q1、Tj_max 为150°C、 R_k θJA Ω 为126.4°C/W。 假设 Ta = 25°C、最大功耗为0.9889W。 但请记住、这取决于您的环境温度。
如果您询问栅极驱动器的一般功率耗散、您可以通过以下公式进行计算: Pd = VDD * QC * FSW
5. UCC57108-Q1的定价可在产品页面上找到:
谢谢。
鲁巴斯