This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC57108-Q1:数据表中缺少参数

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC57108-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1369561/ucc57108-q1-parameters-are-missing-in-datasheet

器件型号:UCC57108-Q1

工具与软件:

大家好!

我想知道 数据表中遗漏的 UCC57108-Q1的以下参数、

1.工作频率

2.最大隔离电压

3.绝缘电阻

4.功率耗散

您可以回复此查询吗? 请帮我解决同样的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另外、我想知道这款栅极驱动器(UCC57108-Q1)的单价

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    1.工作频率实际上取决于很多因素、 包括负载、外部栅极电阻、电源电压范围、封装类型。
    以下计算器可用于计算低侧栅极驱动器的最大开关频率: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1240974/faq-ucc27624-q1-how-to-calculate-the-max-operating-frequency-of-a-low-side-gate-driver

    2.这是一个非隔离栅极驱动器,因此没有内置的隔离。

    3、 如果我理解了你的问题, 可以用万用表检查两个节点之间的绝缘电阻。

    4.栅极驱动器的最大功耗可通过以下公式计算: pd_max =(Tj_max - Ta)/R_sr ö θJA

    对于 UCC57108-Q1、Tj_max 为150°C、 R_k θJA Ω 为126.4°C/W。 假设 Ta = 25°C、最大功耗为0.9889W。 但请记住、这取决于您的环境温度。

    如果您询问栅极驱动器的一般功率耗散、您可以通过以下公式进行计算:  Pd = VDD * QC * FSW

    5. UCC57108-Q1的定价可在产品页面上找到:

    谢谢。
    鲁巴斯