主题中讨论的其他器件:LM2596、、 LMR33610
工具与软件:
| EMC 规范 | |||
| 美国 否 | EMC | 标准 | 所需的类别/级别 |
| 1 | 辐射 | 传导发射 | A 类 |
| 2 | 辐射发射 | A 类 | |
| 3 | 抗扰度 | ESD | 1.6kV 接触 2. 8kV 空气放电 |
| 4 | EFT | 2kV | |
| 5 | 浪涌 | 1kV、25A | |
| 6 | 辐射可逆性 | 3级= 10V/m | |
| 7 | 可离职性 | 3级= 10V (r.m.s) |
以上是 EMC 标准级别、我将对其进行折叠以获得 prodoct CE 认证。
有关产品的其他信息:
1.这是一个 ITE(信息技术设备)
2.工作电压:24V 直流
我需要确保 LM2596符合上述标准、以便实现设计。
无法从数据表中获取信息。
此外、如果该 DCDC 转换器(LM2596S-ADJEVM)通过了 CE 认证、我还可以从中获得 CE 认证和测试报告。
对此的任何建议都值得欢迎。