This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2596S-ADJEVM:EMC 合规标准

Guru**** 2445440 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2596, LM2596S-ADJEVM, LMR33610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1366391/lm2596s-adjevm-emc-compliance-standard

器件型号:LM2596S-ADJEVM
主题中讨论的其他器件:LM2596、、 LMR33610

工具与软件:

 EMC 规范
美国 否 EMC 标准 所需的类别/级别
1 辐射 传导发射 A 类
2 辐射发射 A 类
3 抗扰度 ESD 1.6kV 接触
2. 8kV 空气放电
4 EFT  2kV
5 浪涌 1kV、25A
6 辐射可逆性 3级= 10V/m  
7 可离职性 3级= 10V (r.m.s)

以上是 EMC 标准级别、我将对其进行折叠以获得 prodoct CE 认证。

有关产品的其他信息:

1.这是一个 ITE(信息技术设备)

2.工作电压:24V 直流

 我需要确保 LM2596符合上述标准、以便实现设计。

无法从数据表中获取信息。

此外、如果该 DCDC 转换器(LM2596S-ADJEVM)通过了 CE 认证、我还可以从中获得 CE 认证和测试报告。

对此的任何建议都值得欢迎。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、C Hari、

    很抱歉耽误你的时间、明天会有人提供更新。

    谢谢。

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复并等待回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    据我所知、该器件尚未经过任何 EMC 标准测试、也未

    它旨在满足任何特定的 EMC 标准。

    此外、我们没有此器件的 CE 证书。

    该器件相当旧。  我们有许多已应用于工业领域的  

    针对 CSIPR22或 CISPR25的 EMI 进行了测试。  但是、我不知道有任何器件

    已经过抗扰性测试。

    您可能希望研究更新的器件、以查看是否可以满足要求。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复 Frank:

    您或任何人能建议任何符合我的 EMC 标准的 DCDC 转换器或 DCDC 模块吗?

    这里是我的电气规格、

    输入电压:24VDC

    输出电压:5VDC

    输出电流:1A (最高)。

    开关频率:低于650KHz (仅此参数可调节)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    正如我提到过的、我想我们没有任何稳压器已经过测试、

    电压。

    但是、您可能需要自行测试 LM2596、或测试我们更新的器件之一、

    例如 LMR33610。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢弗兰克先生的建议。 我要看一下这个(LMR33610)。

    根据您的回答、我知道大多数 TI 转换器 IC 并未针对 CE 进行测试、因此我可以从 CE 中选择 EMC 标准。 如果我要选择直流/直流转换器、我需要在我的产品中对其进行测试。 我对吗? 如果不是、请更正我。

    感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    没错。

    谢谢