请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76942 工具与软件:
您好!
我们在自定义配置中使用 BQ76942。 基本来说、我们仅将其用于电池平衡、而不是用于控制充电和放电 FET。
SRP 和 SRN 引脚之间有一个1m Ω 的感应电阻器。
该检测电阻的配置与规格表第一页上的简化原理图相同。
在充电期间、与 SRN 引脚相比、SRP 引脚电压为正。
在放电期间、与 SRN 引脚相比、SRP 引脚电压为负。
从规格表(第10.3节)的第36页看、这些结果是正确的。
问题在于、电芯平衡仅在放电期间发生、而不会在充电期间发生。
我通过电池平衡配置可在充电和放松条件下实现电池平衡。
我不想在放电期间进行电池平衡、而想在充电模式下进行电池平衡。
我可以检查哪些东西会导致/纠正此问题吗?
谢谢。
吉姆