This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:电池平衡问题

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1369216/bq76942-cell-balancing-problem

器件型号:BQ76942

工具与软件:

您好!

我们在自定义配置中使用 BQ76942。  基本来说、我们仅将其用于电池平衡、而不是用于控制充电和放电 FET。

SRP 和 SRN 引脚之间有一个1m Ω 的感应电阻器。

该检测电阻的配置与规格表第一页上的简化原理图相同。

在充电期间、与 SRN 引脚相比、SRP 引脚电压为正。

在放电期间、与 SRN 引脚相比、SRP 引脚电压为负。

从规格表(第10.3节)的第36页看、这些结果是正确的。

问题在于、电芯平衡仅在放电期间发生、而不会在充电期间发生。  

我通过电池平衡配置可在充电和放松条件下实现电池平衡。

我不想在放电期间进行电池平衡、而想在充电模式下进行电池平衡。

我可以检查哪些东西会导致/纠正此问题吗?

谢谢。

吉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    您是否可以从其中一个 CC 寄存器中读取数据以查看器件检测到的电流?

    是否还有要共享的 gg 配置文件? 原理图也可能有用。

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最大值、

    CC1是1187 userA、其中我们将 userA 定义为10mA。

    该值是在放电期间获得的。

    我已将文件随附到电子邮件中。

    吉姆