This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61240-Q1:原理图检查

Guru**** 2503205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61240-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1368086/tps61240-q1-schematic-check

器件型号:TPS61240-Q1

工具与软件:

您好

您能帮助查看下面的 TPS61240-Q1原理图以及任何需要调整的问题吗?  

才能通过 ISO 7637-2测试。  

本规范未提及是否存在短路保护机制。 出现短路时、会出现什么情况? 是否需要外部保护 IC?

e2e.ti.com/.../70013.SCHEMATIC.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于此器件的专家本周已不在办公室、因此请预计我们将在此处延迟回复。  

    此致

    陶氏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:

    TPS61240Q1没有 EMI 测试资质或短路保护。 因此、如果客户需要  ISO 7637-2测试、他们可以选择 TPS61033Q。

    此致、

    特拉维斯