请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61240-Q1 工具与软件:
您好
您能帮助查看下面的 TPS61240-Q1原理图以及任何需要调整的问题吗?
才能通过 ISO 7637-2测试。
本规范未提及是否存在短路保护机制。 出现短路时、会出现什么情况? 是否需要外部保护 IC?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好
您能帮助查看下面的 TPS61240-Q1原理图以及任何需要调整的问题吗?
才能通过 ISO 7637-2测试。
本规范未提及是否存在短路保护机制。 出现短路时、会出现什么情况? 是否需要外部保护 IC?