Other Parts Discussed in Thread: TPS61178, TPS61288
主题中讨论的其他器件: TPS61288
工具与软件:
尊敬的 TI:
我已使用 TPS 61178通过电子调速器生成 BLDC 电机的12V 电压。
以下是我发现的以下粗略观察:
1.输入电压小于4.15V (锂离子电池电压)并升压至12V 时、即使没有任何负载、也几乎无法驱动 BLDC 电机
当我将输出电压降低至10V 时、我可以在输入电压低至3.6V 且输出负载小于10W 的情况下提升电压
3.输出加载后负载增加功耗超过10W 时、升压转换器会自行复位。
因此、如果我想从3.3V - 4.1V 升压到稳定的10V - 12V、输出功率高达20 - 25W、您知道我可以使用什么升压转换器? 显然、TPS61179需要更大的输入电压来实现高功率输出。
另外、当负载电流达到4A 时、输入电压损耗会高达0.4V、这对升压能力的提升有很大影响。 在输入和输出布线设计中、您对处理高负载电流有什么建议吗?
非常感谢、我期待您的回复、
科伊莱