This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61178:TPS61178升压转换器的替代产品

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61178, TPS61288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1368256/tps61178-alternatives-to-tps61178-boost-converter

器件型号:TPS61178
主题中讨论的其他器件: TPS61288

工具与软件:

尊敬的 TI:

我已使用 TPS 61178通过电子调速器生成 BLDC 电机的12V 电压。

以下是我发现的以下粗略观察:

1.输入电压小于4.15V (锂离子电池电压)并升压至12V 时、即使没有任何负载、也几乎无法驱动 BLDC 电机  

当我将输出电压降低至10V 时、我可以在输入电压低至3.6V 且输出负载小于10W 的情况下提升电压

3.输出加载后负载增加功耗超过10W 时、升压转换器会自行复位。

因此、如果我想从3.3V - 4.1V 升压到稳定的10V - 12V、输出功率高达20 - 25W、您知道我可以使用什么升压转换器? 显然、TPS61179需要更大的输入电压来实现高功率输出。

另外、当负载电流达到4A 时、输入电压损耗会高达0.4V、这对升压能力的提升有很大影响。 在输入和输出布线设计中、您对处理高负载电流有什么建议吗?

非常感谢、我期待您的回复、

科伊莱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ly:

    由于此器件的专家本周已不在办公室、因此请预计我们将在此处延迟回复。  

    此致

    陶氏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Khoi,

    很抱歉回复晚了。

    器件 TPS61178能够输出 20W @ 3.3V 输入。

    请检查以下几点:

    1、电流限制引脚:该引脚用于对 开关峰值电流限制进行编程。

    输入电压。 添加负载时、输入电压会由于输入线上的压降而下降。

    请使用 粗线和短线减小压降。

    当您看到升压复位时、通常意味着输入已降至其欠压点2.2V。

    3、当输出达到4A 时,输出功率达到4*10=40W,输入约为40/0.9/4=11.1A。

    它超出了器件的容量。

    您可以尝试使用 TPS61288、它具有15A 的最大电流限制和更高的效率。

    4、建议使用我们的评估板进行测试、这样可以 消除有关外部参数的问题。

    TPS61178EVM 评估板

    TPS61288EVM-064评估模块用户指南(修订版 A)

    如果您有其他问题、请联系我。

    此致、

    费格斯