This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61169EVM:TPS61169EVM 驱动容量问题

Guru**** 2469470 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61169EVM, TPS61199EVM-598, TPS61169

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1367464/tps61169evm-tps61169evm-driving-capacity-issue

器件型号:TPS61169EVM
主题中讨论的其他器件: TPS61199EVM-598TPS61169

工具与软件:

您好!

我的客户验证了将2个 TPS61169EVM 连接到显示屏背光 LED 的驱动能力、发现了以下问题。

您能否提出一些意见并根据他们的要求推荐正确的 LED 驱动器器件? 谢谢!

系统配置:(与设计条件相同)

配置为4通道 A 组(IFB1~IFB4=LED)的背光100mA 棒包括3个并联的 LED 灯串、每个灯串有6个 LED (总共72个 LED)、每个 LED 的正向电压约为2.8V。 因此、总 V-out = 18V、I-out = 400mA。

这里使用了 TPS61199EVM-598、它的 VIN = 12V 来自外部电源、而方波(低电平= 0V、高电平= 3.3V)由一个波形发生器提供、该波形发生器的 PWM 频率为100Hz 至2KHz、占空比为1%~100%

问题列表:

1.请参考附件、当 PWM 频率为2KHz、占空比从50%到99%时、输入电压不稳定或下降。

2.在低 PWM 频率100Hz 和500Hz 下,他们可以看到背光 LED 出现闪烁问题。 即使是2KHz 的 PWM 频率、背光 LED 也有轻微的闪烁。

3.当使用显示屏背光的 TPS61169EVM 启动系统时、他们可能会听到 EVM 发出嗡嗡声。

e2e.ti.com/.../TPS61169EVM-driving-capacity-issue.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Henry:

    我不在办公室,明天会给你回复。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Henry:

    客户如何仅将4个 LED 灯串与2个 TPS61169连接?

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是、4个 LED 灯串和2个 TPS61169EVM。

    第1个 LED 灯串连接 IFB1~IFB4、第2个 LED 灯串连接 IFB5~IFB8、用于第1个 TPS61169EVM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Henry:

    TPS61169只有一个 FB、您实际谈到另一个器件吗?

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    抱歉、是我的拼写错误、正确的 p/n 是 TPS61199EVM-598。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Henry:

    客户是否更改了 EVM 上的 R_ISET 电阻器? 默认设置为每个通道60mA。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    客户未修改 EVM 上的任何元件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Henry:

    默认 R_ISET 将每个 IFBx 电流设置为60mA、因此总电流为480mA。 但似乎客户只想400mA、我怀疑这会导致意外行为。

    Br

    帕特里克