Other Parts Discussed in Thread: TPS61169EVM, TPS61199EVM-598, TPS61169
主题中讨论的其他器件: TPS61199EVM-598、 TPS61169
工具与软件:
您好!
我的客户验证了将2个 TPS61169EVM 连接到显示屏背光 LED 的驱动能力、发现了以下问题。
您能否提出一些意见并根据他们的要求推荐正确的 LED 驱动器器件? 谢谢!
系统配置:(与设计条件相同)
配置为4通道 A 组(IFB1~IFB4=LED)的背光100mA 棒包括3个并联的 LED 灯串、每个灯串有6个 LED (总共72个 LED)、每个 LED 的正向电压约为2.8V。 因此、总 V-out = 18V、I-out = 400mA。
这里使用了 TPS61199EVM-598、它的 VIN = 12V 来自外部电源、而方波(低电平= 0V、高电平= 3.3V)由一个波形发生器提供、该波形发生器的 PWM 频率为100Hz 至2KHz、占空比为1%~100%
问题列表:
1.请参考附件、当 PWM 频率为2KHz、占空比从50%到99%时、输入电压不稳定或下降。
2.在低 PWM 频率100Hz 和500Hz 下,他们可以看到背光 LED 出现闪烁问题。 即使是2KHz 的 PWM 频率、背光 LED 也有轻微的闪烁。
3.当使用显示屏背光的 TPS61169EVM 启动系统时、他们可能会听到 EVM 发出嗡嗡声。