This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:禁用充电

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1369745/bq25798-charging-disabled

器件型号:BQ25798

工具与软件:

尊敬的 Jeff:

我们的系统目前遇到一些问题、其中包括4节电池和18V/5W 太阳能面板。 具体而言、我们观察到以下行为:

  1. VBUS 和 PMID 电压 :这些始终反映 PV 面板的电压。
  2. SYS 电压
    • 未连接电池时、VSYSMIN 的预期12V 电压不存在。
    • 连接电池后、VSYS 始终与电池电压匹配。

此外、我们已经将 STAT 引脚连接至一个 LED 以获得视觉反馈。 LED 始终为高电平、表示电池已充电或已禁用充电。 但是、我们可以确认电池未充电。 假设 EN_CHG 位默认设置为"1"、/CE 引脚接地。

与预期设置的一个可能偏差是 prog 电阻器、它是17.35k、而不是指定的1.5 MHz 频率17.4k。

您能否建议我们在调试此行为时应重点关注哪些方面?

感谢您的帮助。

此致、
卡洛斯·瓦伦特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carlos:

    17.35k 的 PROG 引脚可以正常工作。  连接电池和太阳能电池板后、状态和故障标志寄存器报告什么?  REGN 电压是否接近5V?

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的提示回复。

    我们查看了 IC 的数据表、我们认为它可以在独立模式下运行。 因此、我们尚未研究 I2C 寄存器。

    在故障排除过程中、我们在40Ω 电阻接地的情况下测量了 REGN 电压并持续观察到0V。 我们仔细检查了 PCB 是否存在潜在的短路、但未发现任何短路。 为了进一步隔离此问题、我们甚至将 IC 替换为新版本、但不幸的是、此行为仍然存在。

    请您澄清以下内容:

    • PGND 和 REGN 之间的40Ω 电阻是否为 IC 运行范围内的预期值?
    • 鉴于在更换 IC 后仍保持0V 读数一致、我们的 PCB 上是否存在未检测到的可能错过的短路?

    感谢您投入宝贵的时间给予大力支持。

    此致、

    卡洛斯·瓦伦特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carlos:

    必须启动 REGN 才能使 IC 正常工作。  它由 PMID 供电、PMID 通过 FET (在数据表中显示为电阻)连接到 VBUS。  以下是 REGN 规格:

    5V/DAC 30mA = 166欧姆。  5V/40 Ω= 125mA、它将使 REGN 崩溃。

    此致、
    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我从 PCB 上移除了 IC、测量了 REGN 与 GND 之间的电阻、该电阻确实为40欧姆。 我还从库存中测量了另一个 IC、它显示了更低的13欧姆电阻。

    在我们的一个测试中、当我们向 VBUS 提供5V 电压时、连接到 STAT 的 LED 在关闭之前闪烁三次。 由于此 LED 也连接到 REGN、因此它指示 IC 短暂工作、未损坏。

    但是、鉴于这两个 IC 中都存在该低电阻、似乎无法防止 REGN 崩溃。

    此致、
    卡洛斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carlos:  

    我不在 EVM 上进行测量。  不清楚为什么要测量较低。  没有其他客户遇到此问题。

    此致、

    杰夫