工具与软件:
尊敬的 Jeff:
我们的系统目前遇到一些问题、其中包括4节电池和18V/5W 太阳能面板。 具体而言、我们观察到以下行为:
- VBUS 和 PMID 电压 :这些始终反映 PV 面板的电压。
- SYS 电压 :
- 未连接电池时、VSYSMIN 的预期12V 电压不存在。
- 连接电池后、VSYS 始终与电池电压匹配。
此外、我们已经将 STAT 引脚连接至一个 LED 以获得视觉反馈。 LED 始终为高电平、表示电池已充电或已禁用充电。 但是、我们可以确认电池未充电。 假设 EN_CHG 位默认设置为"1"、/CE 引脚接地。
与预期设置的一个可能偏差是 prog 电阻器、它是17.35k、而不是指定的1.5 MHz 频率17.4k。
您能否建议我们在调试此行为时应重点关注哪些方面?
感谢您的帮助。
此致、
卡洛斯·瓦伦特