请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UC2844 工具与软件:
您好!
请参阅 UC2844的原理图。 UC2844的输出引脚可捕获-0.7V 电压。 您想帮忙检查输出引脚上的这个-0.7V 是否会带来任何风险? 是否要评估此行为是否会导致2844工作错误或无效? 如果不是、输出端口的最大反向电压近似值是多少?
按照 UC2844数据表。 -0.3V 是最大电压。
产生-0.7V 的原因是:
一组推挽式三极 电路由2844驱动、当输出输出从高电平切换到低电平时、N 管关闭并打开至 P 管。 但在此过程中、T2的初级侧电感需要连续流动、因此通过红圈 PNP BJT 的2 1引脚形成了连续流动电路。
因此、将0.7V 的2个单引脚 PN 结压降添加到 UC2844的输出端口、从而形成稳定的-0.7V。