This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2844:输出引脚电压为-0.7V、有任何风险

Guru**** 2383980 points
Other Parts Discussed in Thread: UC2844
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1370798/uc2844--0-7v-on-output-pin-any-risks

器件型号:UC2844

工具与软件:

您好!

  请参阅 UC2844的原理图。 UC2844的输出引脚可捕获-0.7V 电压。 您想帮忙检查输出引脚上的这个-0.7V 是否会带来任何风险?  是否要评估此行为是否会导致2844工作错误或无效? 如果不是、输出端口的最大反向电压近似值是多少?

按照 UC2844数据表。 -0.3V 是最大电压。

产生-0.7V 的原因是:

   一组推挽式三极 电路由2844驱动、当输出输出从高电平切换到低电平时、N 管关闭并打开至 P 管。 但在此过程中、T2的初级侧电感需要连续流动、因此通过红圈 PNP BJT 的2 1引脚形成了连续流动电路。

因此、将0.7V 的2个单引脚 PN 结压降添加到 UC2844的输出端口、从而形成稳定的-0.7V。



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请遵循数据表。 有可能打开硅基板 PN 结、这会导致器件发生故障或损坏。

    如果无法满足数据表规格、请添加正向电压<硅{PN 结电压)的外部钳位、例如肖特基、这样有助于避免基板 PN 结开启。