This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28056:反馈网络

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28056, UCC28180, UCC28064A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1367937/ucc28056-feed-back-network

器件型号:UCC28056
主题中讨论的其他器件: UCC28180UCC28064A

工具与软件:

您好!

我想了解 UCC28056所用的较低分压器、已随附、第 28页-原理图39、40电阻网络分压器

1) 1)为什么电阻器并联连接?

2) Webench 仿真表明、 可以使用3 x 3.4m 高电阻器网络和66.5k Ω 低电阻器网络获得390V 输出、正确吗?

3) 3)分压器可以使用3个3.4m 和66.5k Ω 来获得390V、与使用数据表应用示例中的并联连接相比、添加电位器来控制输出更容易。  

此致、

明亮

e2e.ti.com/.../ucc28056_5F00_PFC.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、VOS_{Reg}的值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bright、您好!  

    在数据表第7页的表中、Vos_reg 指定为2.50V (典型值):

    在图26 (数据表第28页)的原理图中、电阻器 R18||R19和 R20||R21并联、以便对所需值进行微调。    R18||R19 = 36.5kR ||120kR = 27.99kR 和 R20||R21 = 75kR || 390kR = 62.9kR。   62.9kR 不是标准 E96值、设计人员选择并联2个标准值来获得62.9kR。  27.99kR 非常接近标准 E96值28.0kR、所以我不知道为什么要将 R18和 R19并联来得到一个单个电阻器可以提供的值。  也许它原本是一个非标准值,经过一些设计的迭代,恰好变成了一个接近标准值的值。   

    我认为具体的原因并不重要。  并联电阻器的概念是 将 标准值合并到一起、以获得非标准值。

    3x 3.4m 和66.5kR 将调节至386V、而不是390V。  可以添加一个电位器来调节输出电压。  
    大多数设计人员会因为以下原因而避免使用电位器:
    (a)费用高;
    b)需要在生产中对每块电路板进行手动调整;
    c)其值的设置可能会随着时间的推移而发生变化;
    D)它们的长期可靠性低于固定电阻器。  

    此致、
    乌尔里希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ulrich:  

    感谢你的评分  

    我曾尝试使用 Webench 仿真获得的 Vout 为270V 而不是390V、但仿真未起作用、只接受390V 输出。 如果我更改反馈电阻网络、它是否能达到270V? 例如、上部3x 3.4m (9.72m)和下部90.9k Ω= 269.8V

    2.5 x (9.42M/90.9k +1)

    此致、

    明亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、亮!  

    是的、完全正确。  您可以在该计算之后更改 Vout。  

     请注意、BOOST-PFC 是非隔离式的、因此交流输入限制为最大180Vac、以允许交流线路的峰值与 Vout 之间存在约15V 的差异。  

    此致、
    乌尔里希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ulrich:  

    感谢您的答复。

    我知道它是非隔离的。 我不明白显示"的器件、因此交流输入将限制为最大180Vac、以允许交流线路的峰值与 Vout 之间存在大约15V 的差异"  

    它是否由 UCC28056自动限制? 或者、我是否必须在二极管整流器之前对其进行限制?  

    此致、

    明亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ulrich:  

    在等待响应期间、如何计算270V 输出的补偿网络。 Webench 仿真仅适用于390V 电压。 此外、我看到 Webench 仿真补偿网络值与用于评估的原理图数据表中的值不同。 如何计算正确的值?  

    此致、

    明亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、亮!  

    在非隔离式升压电路(无论是 PFC 还是简单的直流/直流)中、当输入电压和输出电压之间没有中断和限制电流的串联开关。  因此、只要输入电压大于输出电压、就无法控制升压电感器电流。  

    因此、为了保持对升压转换器的控制、Vin 必须始终小于 Vout。   或者、换句话说、Vout 必须始终高于预期施加的最高 Vin 的峰值。  

    控制器不能限制输入电压。  任何控制器都无法做到这一点。  用户必须强制执行此要求。

    大多数 PFC 转换器设计用于85Vrms 至264Vrms 的"通用线路"输入。  264Vrms 的峰值为373V、Vout 通常设置为385~390Vdc。  
    Vout 和最大 Vin_peak 之间需要存在大约10~15V 的差值、以允许电感器电流发生一些退磁。  

    如果您正在设计 PFC Vout =270Vdc、则必须仅对 Vin < 180Vrms 的应用运行进行评级。  不得将您的应用接入任何大于191Vrms 的线路电压 、因为输入电流将不受控制、PFC 输出电压将上升到施加任何线路电压的峰值。  

    此致、
    乌尔里希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ulrich:

    感谢您的答复。 我之前就明白您的意思了。  

    此致、

    明亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ulrich:

    是否有方法可以将电流增加到3-5A? Webench 仿真将其限制为0.43A。

    此致、

    明亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、亮!  

    您是否希望在270Vdc 上提供5A 输出?  即1350W PFC 输出和 Y 超出 UCC28056应用范围。   

    该 TM_PFC 控制器针对功率高达150W 左右的应用进行了优化。    尽管栅极驱动缓冲器可以帮助驱动更大的 MOSFET、但功率高达~250W 是一项延伸。  UCC28056的 Webench 程序专为支持此器件的常规应用而编写、不能灵活适应异常的设计目标。  

    对于800W 至1350W、我建议使用 UCC28180 CCM-PFC 控制器。  该功率范围超出了 TM-PFC 的正常范围、但 UCC28064A 可能会进行扩展以提供~800W 的功率。  

    此致、
    乌尔里希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Ulrich:

    感谢您的答复。

    我认为 范围是 0.6A、390V。 我是否需要更改任何元件值以实现0.6A 而不是0.43A? 还是可以根据负载自动调节它?

    此致、

    明亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、亮!  

    针对0.6A 输出进行设计将影响升压级中每个电源转换器件(电感器、输出电容器、MOSFET、二极管等)的组件值和应力电平、以及控制器周围的电流检测和补偿值。  由于 Webench 仿真限制为150W 或更低、因此我认为您应该使用 Excel 计算器工具来生成0.6A、390V PFC 输出所需的信息。  

    此致、
    乌尔里希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Ulrich:

    感谢您的答复。

    此致、

    明亮