This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5143-Q1:输出电流受限且各相电流共享是不可逆的(不公平)

Guru**** 2779885 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5143-Q1, LM5143

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1370834/lm5143-q1-output-current-limited-and-the-sharing-of-current-by-phase-is-instable-not-equitable

器件型号:LM5143-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5143

工具与软件:

您好!

我正在使用采用12V 至5V 两相同步降压转换器的 LM5143-Q1、我想知道是否可以使用此控制器在交错式2相1输出中获得100A (50A/相)。 我目前只获得了25A、按相划分的电流并不公平。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、应该可以由功率级处理。 我注意到您使用的是电感器 DCR 电流感应、因此要确保电感器彼此平衡并且 DCR 在整个温度范围内相等。 XAL 系列有些有损耗-尤其要了解 Cyntec 更好的磁芯损耗。

    BTW、我建议使用 LM5143快速入门计算器来检查您的设计。

    此致、

    时间