Other Parts Discussed in Thread: LM5143-Q1, LM5143
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5143-Q1 主题中讨论的其他器件: LM5143
工具与软件:
您好!
我正在使用采用12V 至5V 两相同步降压转换器的 LM5143-Q1、我想知道是否可以使用此控制器在交错式2相1输出中获得100A (50A/相)。 我目前只获得了25A、按相划分的电流并不公平。 谢谢。