This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53689T:在对 TPS53689T IC 编程时遇到故障

Guru**** 2510895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1368354/tps53689t-getting-fault-while-programming-tps53689t-ic

器件型号:TPS53689T
主题中讨论的其他器件:CSD95510CSD95560

工具与软件:

大家好、

我在 STATUS_MFR_SPECIFIC (80h)  命令位4和6已置位时遇到故障。

STATUS_OTHER 命令 位0也存在故障。 和 IN 状态扩展(0XD0)位25。

即使在"Status"选项卡中完成清除故障后、也仅会清除 STATUS_OTHER (FIRST_TO_ALERT)中的位0。

然后在 STATUS_MFR_SPECIFIC 和 STATUS EXTENDED 中使用 CLR 来清除所有故障。 但未获得所需的 Vout (设为1.1V)。  

为 Vout 设置为零、如下图所示。

同样、当清除故障完成后、仅针对 PH_ERR (STATUS_MFR_SPECIFIC 中的位4)且 Vout 为0.002V 获取故障。

您能解释一下为什么会出现这个错误以及为什么我没有获得所需的 Vout。

此致、

Siddhi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有一个问题、当在 Configure 选项卡中配置寄存器时、会给出3个配置级别、即如何确定我的应用需要哪一个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siddhi:

    PH_ERR 意味着功率级本身存在错误。 这可能涉及各种不同的问题。 能否请您确认您正在使用什么功率级以及正在使用多少功率级? 这将帮助我缩小可能性。  

    此致、

    纳什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    3个配置级别可限制可根据用例更改的设置数量。 Easy 具有最受限制的选项,而 Advanced 允许您基本上更改每个设置。 根据您提出的另一个问题、您应该使用"Advanced"选项卡。 请发送电子邮件  以访问此选项卡。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nash。

    我们将使用 CSD95510驱动程序 IC。 在此特定应用中、两个电源轨用于相同的 Vout (相同的通道)。

    我在 STATUS_PHASE 1[MFR 12]中发现了下面附加的错误、

    我已经检查了驱动器 IC 的 VDD 引脚处的电压、它是正确的5V (4.97V)电压。

    我想、在配置 PHASE_CONFIG 寄存器 B3h 时存在一些错误、这会产生这个问题。

    您能告诉我们相位配置寄存器的哪一侧是与电感器或驱动器 IC 相关吗? 如何选择边?

    此外、您能否在相位配置寄存器中介绍相位和顺序。

    选择哪个值以及如何选择?

    谢谢。  

    Siddhi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我已向 VR 电子邮件 ID 发送邮件、以便访问"高级"选项卡。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nash。

    我使用的是 CSD95510 IC、但在我的布局中、我将 REFIN 引脚保留为 NC。 因此、我将 CSD95510替换为 CSD95560、其中 REFIN 引脚为 NC。

    现在、不存在 PH_ERR 错误。

    但在监控器页面的 STATUS_OTHER 寄存器中收到 FIRST_TO_ALERT 故障。

    清除故障后、不存在错误、但在输出端获得0V 电压。

    另外、请告诉您有关  Phase_Config 寄存器的信息、如何选择 PHASE、ORDER 和 SIDE。

    谢谢,

    Siddhi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siddhi:

    我认为您在同一通道上使用了2个功率级。 如果是这种情况、您将需要 在相位配置中启用2个 PWM。  

     您启用的 PWM 需要与您从控制器连接到功率级的 PWM 相关联。 功率级将需要相同的页和相位、但它们的顺序应为0和1。 对于哪个功率级为0、哪个为1、不应该有太大的差异。 对于 North 和 South 选项、当您在 ASIC 两侧进行功率分配时、会使用此功能。 在本例中、我假设它们不是同时位于 ASIC 的两侧、因此应该可以为两者选择 North 或 South。  

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    纳什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nash。

    仍然得到 Vout 为0。  

    FIRST_TO_ALERT 位为高电平。  以及许多与 SMBALERT 相关的寄存器均为高电平。

    我们在配置中遗漏了一些内容吗?

    谢谢。

    Siddhi