主题中讨论的其他器件:CSD95510、 CSD95560
工具与软件:
大家好、
我在 STATUS_MFR_SPECIFIC (80h) 命令位4和6已置位时遇到故障。
STATUS_OTHER 命令 位0也存在故障。 和 IN 状态扩展(0XD0)位25。

即使在"Status"选项卡中完成清除故障后、也仅会清除 STATUS_OTHER (FIRST_TO_ALERT)中的位0。
然后在 STATUS_MFR_SPECIFIC 和 STATUS EXTENDED 中使用 CLR 来清除所有故障。 但未获得所需的 Vout (设为1.1V)。
为 Vout 设置为零、如下图所示。

同样、当清除故障完成后、仅针对 PH_ERR (STATUS_MFR_SPECIFIC 中的位4)且 Vout 为0.002V 获取故障。
您能解释一下为什么会出现这个错误以及为什么我没有获得所需的 Vout。
此致、
Siddhi
以访问此选项卡。