This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS35:TPS35

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS35

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1369277/tps35-tps35

器件型号:TPS35

工具与软件:

您好专家。

我正在寻找具有以下特性的监控器和复位 IC:

输入功率监控:4.5V
安全装置定时器
复位延时时间
手动复位功能
看门狗启用/禁用
我认为 TPS35可能适用、但该产品似乎尚未完全发布。 请推荐具有上述特性的器件。 但是、请从建议中排除窗口看门狗器件。

谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,jihoon,

    4.5V 输入的电压阈值是多少?

    杰西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesse Villanueva、

    感谢您的快速响应。

    我想提供一些有关我正在设计的硬件的附加信息。

    在下图中、我要监控红框中的5V 并监控 MCU 的运行。 系统的功耗预计约为4A。

    监控器和复位 IC 所需的特性如下:

    • 输入功率监视
    • 安全装置定时器
    • 复位延时时间
    • 手动复位功能
    • 看门狗启用/禁用

    请推荐符合这些条件的监控器和复位 IC。

    谢谢您、Jihoon。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,jihoon,

    我们拥有 TPS3851H50EDRBR、该器件的电压阈值为4.65V、可满足您的所有要求。  

    杰西