请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS35 工具与软件:
您好专家。
我正在寻找具有以下特性的监控器和复位 IC:
输入功率监控:4.5V
安全装置定时器
复位延时时间
手动复位功能
看门狗启用/禁用
我认为 TPS35可能适用、但该产品似乎尚未完全发布。 请推荐具有上述特性的器件。 但是、请从建议中排除窗口看门狗器件。
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Jesse Villanueva、
感谢您的快速响应。
我想提供一些有关我正在设计的硬件的附加信息。
在下图中、我要监控红框中的5V 并监控 MCU 的运行。 系统的功耗预计约为4A。

监控器和复位 IC 所需的特性如下:
请推荐符合这些条件的监控器和复位 IC。
谢谢您、Jihoon。
你好,jihoon,
我们拥有 TPS3851H50EDRBR、该器件的电压阈值为4.65V、可满足您的所有要求。
杰西