请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25756 工具与软件:
需要为哪个寄存器设置
过压限制、
欠压限制、
3.低于电流限制?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Sankar、您好!
1.过压限制由 ACUV/ACov 分压器设置。 您可以查看 BQ25756设计 计算器中有关正确设置的信息: https://www.ti.com/tool/download/BQ25756-DESIGN-CALC/
欠压限制在硬件中由 ACUV/ACOV 分压器设置。 但是、您也可以在寄存器中设置 VAC_DPM。 VAC_DPM 是寄存器 0x08位13:2。
3.可通过 ILIM_HIZ 引脚在硬件中设置欠流限制。 您可以查看数据表或设计计算器以获得正确的值。 该值也可通过 IAC_DPM 寄存器进行设置。 IAC_DPM 是寄存器 0x02、您将需要写入位10:2。
此致、
E·加洛韦
尊敬的 Ethen:
1. 过压限制由 ACUV/ACov 分压器设置。 您可以查看 BQ25756设计 计算器中有关正确设置的信息: https://www.ti.com/tool/download/BQ25756-DESIGN-CALC/
问:您是指 过压限制 不是直接通过硬件设置的、用于实现过压保护。 这可以通过 分压器的硬件来控制。 我们无法通过使用 Registers 进行更改?
过压或 ACOV 功能由 VAC 上的硬件电阻分压器控制。 ACOV 无法通过寄存器进行更改。
这是我所期待的答案。