This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:如何设置过压和欠压限制?

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1369660/bq25756-how-to-set-over-voltage-and-under-voltage-limit

器件型号:BQ25756

工具与软件:

需要为哪个寄存器设置

过压限制、

欠压限制、

3.低于电流限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sankar、您好!

    1.过压限制由 ACUV/ACov 分压器设置。 您可以查看 BQ25756设计 计算器中有关正确设置的信息: https://www.ti.com/tool/download/BQ25756-DESIGN-CALC/

    欠压限制在硬件中由 ACUV/ACOV 分压器设置。 但是、您也可以在寄存器中设置 VAC_DPM。 VAC_DPM 是寄存器 0x08位13:2。

    3.可通过 ILIM_HIZ 引脚在硬件中设置欠流限制。 您可以查看数据表或设计计算器以获得正确的值。 该值也可通过 IAC_DPM 寄存器进行设置。 IAC_DPM 是寄存器 0x02、您将需要写入位10:2。

    此致、
    E·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethen:

    1. 过压限制由 ACUV/ACov 分压器设置。 您可以查看 BQ25756设计 计算器中有关正确设置的信息: https://www.ti.com/tool/download/BQ25756-DESIGN-CALC/

     问:您是指  过压限制  不是直接通过硬件设置的、用于实现过压保护。 这可以通过 分压器的硬件来控制。 我们无法通过使用 Registers 进行更改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sankar、您好!

    我不太理解您在这里的问题。

    过压或 ACOV 功能由 VAC 上的硬件电阻分压器控制。 ACOV 不能由寄存器更改。

    此致、
    E·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    过压或 ACOV 功能由 VAC 上的硬件电阻分压器控制。 ACOV 无法通过寄存器进行更改。

    这是我所期待的答案。