This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们正在为32节串联电池设计一个系统、其中使用电容耦合以菊花链方式堆叠两个 AFE、因为两个 AFE 位于同一块板上。
此外、我们在两个 AFE 中使用外部电池平衡、以避免由于内部电池平衡而导致温升。
BBP 和 BBN 引脚用于测量分流电阻器上的压降、通过该电阻器、ADC 值将用于解读 MCU 中的电流。
有4个相当于0.5毫欧的2毫欧电阻器、最大电流下的压降为300mV、远低于这些引脚上800mV 的规定限制。
要求您查看原理图、尤其是外部电芯平衡电路、因为所提供的信息很少、然后是基础器件的 COMLP、COMLN 和顶部器件的 COMHP、COMHN 的菊花链连接和终端、以及电流检测电路及其缺点(如果有)、如果电流双向流动。
等待您的宝贵响应。
谢谢、此致
易卜拉欣
感谢您的回复 David。
我们管理精度很好、而且通过 BQ79616进行电流测量是一个附加选项、我们还可以使用电流检测放大器、它将 ADC 值再次与 MCU 进行通信。
您还想提供有关两个堆叠的 AFE 的原理图的反馈、尤其是以下内容:
1)外部电池平衡电路,因为很少提供有关它的信息,然后是菊花链连接和端接 COMLP , COMLN 的基础设备和 COMHP, COMHN 的顶部设备。
2) 2) AFE 与 MCU 之间数字隔离器对于通过 UART 进行通信的重要性。 由于我们只有两个 AFE 堆叠、因此我们考虑不要使用隔离器、并为 AFE 和 MCU 提供一个公共接地、因为系统仅配置为高侧开关。
AFE 与 MCU 之间的隔离是否强制实施?
非常感谢您对此作出的答复。 请参阅随附的原理图以供参考。
谢谢、此致
Ibrahim Saqib
e2e.ti.com/.../32S-BQ79616-BMS-_2800_REVIEW_2900_-_2800_1_2900_.pdf
尊敬的 Mohammed:
外部电池平衡电路,因为所提供的信息很少[/报价]外部电池平衡的工作方式是、有两个源从电池灌入电流:内部 IC CBFET 和外部 FET。
我将以 CB14至 CB13为例。 Cell14是1电池的电压、而 Cell 13是电池的 GND 基准。 当 CBFET14导通时、CB14至 CB13将通过 Rdson 电阻连接在一起(在数据表中进行了描述)。 这会在 R50和 R34+RDSon 之间产生一个分压器。 R50和 RDSon 之间电压的公式为 Vcell * R50 /(R34+RDSon+R50)。 R46和 R42形成另一个分压器、但用于将栅极电压设置为已知值。 将栅极电压设置为已知值有助于减少 Vgs 波形中的尖峰。 C23与 R42形成一个低通滤波器。 该二极管用于保护 FET 免受超过其额定 Vgs 值的影响。
总平衡电流= Iext_FET + iInternal_FET
Iext_FET= Vcell/(R38+Q6的 Rdson)
iInternal_FET = Vcell/(R36+R50+内部 IC 的 Rdson)
然后是基本设备 COMLP、COMLN 和顶部设备 COMHP、COMHN 的菊花链连接和端接。这个部分看起来是正确的。
AFE 和 MCU 之间数字隔离器对于通过 UART 进行通信的重要性。BQ79616使用5V UART 逻辑。 如果您的 MCU 支持5V UART、则不一定需要隔离器。 如果您的 MCU 仅支持3.3V UART、则需要使用隔离器。
AFE 和 MCU 之间的隔离是否强制?隔离要求如上所述。 这不是强制性的、但通常用于保护 MCU。 由于 AFE 处理高电压问题、因此由客户自行决定隔离器是否对其应用有益。
检查原理图:
隔离器:
应上拉 MCU 的 RX 引脚、并上拉 BQ79616的 RX 引脚。 移除2个 TX 引脚上拉。
LDOIN-NPNB 环路:
NPN 和 BCX56晶体管工作正常。 电容器也没有问题。
电源树引脚+基准:
DVDD、AVDD、BAT、TSREF、CVDD NEG5V 和 REFHP 的电容值良好
VCCB 部分:
在 VCCB 部分中未看到任何问题
GPIO:
在 GPIO 部分未发现任何问题
此致、
大卫
[/quote]
尊敬的 Mohammed:
是的、应该可以。
此致、
大卫