This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:使用 BBP 和 BBN 引脚堆叠32 S 和电流检测 ADC 值

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616, TXS0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1365667/bq79616-q1-stacking-for-32s-and-current-sense-adc-value-using-bbp-and-bbn-pins

器件型号:BQ79616-Q1
主题中讨论的其他器件:BQ79616TXS0102

您好!

我们正在为32节串联电池设计一个系统、其中使用电容耦合以菊花链方式堆叠两个 AFE、因为两个 AFE 位于同一块板上。

此外、我们在两个 AFE 中使用外部电池平衡、以避免由于内部电池平衡而导致温升。

BBP 和 BBN 引脚用于测量分流电阻器上的压降、通过该电阻器、ADC 值将用于解读 MCU 中的电流。

有4个相当于0.5毫欧的2毫欧电阻器、最大电流下的压降为300mV、远低于这些引脚上800mV 的规定限制。

要求您查看原理图、尤其是外部电芯平衡电路、因为所提供的信息很少、然后是基础器件的 COMLP、COMLN 和顶部器件的 COMHP、COMHN 的菊花链连接和终端、以及电流检测电路及其缺点(如果有)、如果电流双向流动。

等待您的宝贵响应。

谢谢、此致

易卜拉欣

e2e.ti.com/.../32S-BQ79616-BMS-_2800_REVIEW_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohammed:

    我建议使用 BQ79656来监控电流检测电阻器。 BQ79656与 BQ79616相同、只是汇流条引脚替换为电流检测引脚。 使用汇流条测量电流检测电阻器无法提供 BQ79656所需的精确结果。

    此致、

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复 David。

    我们管理精度很好、而且通过 BQ79616进行电流测量是一个附加选项、我们还可以使用电流检测放大器、它将 ADC 值再次与 MCU 进行通信。

    您还想提供有关两个堆叠的 AFE 的原理图的反馈、尤其是以下内容:

    1)外部电池平衡电路,因为很少提供有关它的信息,然后是菊花链连接和端接 COMLP , COMLN 的基础设备和 COMHP, COMHN 的顶部设备。

    2) 2) AFE 与 MCU 之间数字隔离器对于通过 UART 进行通信的重要性。 由于我们只有两个 AFE 堆叠、因此我们考虑不要使用隔离器、并为 AFE 和 MCU 提供一个公共接地、因为系统仅配置为高侧开关。

    AFE 与 MCU 之间的隔离是否强制实施?

    非常感谢您对此作出的答复。 请参阅随附的原理图以供参考。

    谢谢、此致

    Ibrahim Saqib

    e2e.ti.com/.../32S-BQ79616-BMS-_2800_REVIEW_2900_-_2800_1_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohammed:

    外部电池平衡电路,因为所提供的信息很少[/报价]

    外部电池平衡的工作方式是、有两个源从电池灌入电流:内部 IC CBFET 和外部 FET。  

    我将以 CB14至 CB13为例。 Cell14是1电池的电压、而 Cell 13是电池的 GND 基准。 当 CBFET14导通时、CB14至 CB13将通过 Rdson 电阻连接在一起(在数据表中进行了描述)。 这会在 R50和 R34+RDSon 之间产生一个分压器。 R50和 RDSon 之间电压的公式为 Vcell * R50 /(R34+RDSon+R50)。 R46和 R42形成另一个分压器、但用于将栅极电压设置为已知值。 将栅极电压设置为已知值有助于减少 Vgs 波形中的尖峰。 C23与 R42形成一个低通滤波器。 该二极管用于保护 FET 免受超过其额定 Vgs 值的影响。

    总平衡电流= Iext_FET + iInternal_FET

    Iext_FET= Vcell/(R38+Q6的 Rdson)

    iInternal_FET = Vcell/(R36+R50+内部 IC 的 Rdson)

    然后是基本设备 COMLP、COMLN 和顶部设备 COMHP、COMHN 的菊花链连接和端接。

    这个部分看起来是正确的。

    AFE 和 MCU 之间数字隔离器对于通过 UART 进行通信的重要性。

    BQ79616使用5V UART 逻辑。 如果您的 MCU 支持5V UART、则不一定需要隔离器。 如果您的 MCU 仅支持3.3V UART、则需要使用隔离器。

    AFE 和 MCU 之间的隔离是否强制?

    隔离要求如上所述。 这不是强制性的、但通常用于保护 MCU。 由于 AFE 处理高电压问题、因此由客户自行决定隔离器是否对其应用有益。

    检查原理图:

    隔离器:

    应上拉 MCU 的 RX 引脚、并上拉 BQ79616的 RX 引脚。 移除2个 TX 引脚上拉。

    LDOIN-NPNB 环路:

    NPN 和 BCX56晶体管工作正常。 电容器也没有问题。

    电源树引脚+基准:

    DVDD、AVDD、BAT、TSREF、CVDD NEG5V 和 REFHP 的电容值良好

    VCCB 部分:

    在 VCCB 部分中未看到任何问题

    GPIO:

    在 GPIO 部分未发现任何问题

    此致、

    大卫

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。 感谢您的宝贵回应。

    理解您提出的所有要点。

    最后我需要说明的一点是、由于 MCU 和 AFE 之间隔离器的需求仅在于逻辑电压差异、因此在两者之间使用逻辑/电压电平转换器就可以了、就像 TI 的 TXS0102一样。

    希望您的观点保持一致。

    谢谢、此致

    易卜拉欣

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohammed:

    ISO7442:

    TXS0102:

    TXS0102的问题似乎是它已将 RX 引脚和 TX 引脚上拉、但不建议这样做、因为 BQ79616的 TX 引脚已上拉至 CVDD。  

    此致、

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、David:  

    再次感谢您的宝贵答复。

    如果是这种情况、那么在没有内部上拉电阻的情况下使用逻辑电平转换器应该可以满足要求?

    谢谢、此致

    易卜拉欣

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohammed:

    是的、应该可以。

    此致、

    大卫