This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS734:SLYY076 -噪声测量、RBW

Guru**** 2386610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1371585/tps734-slyy076---noise-measurement-rbw

器件型号:TPS734

工具与软件:

大家好、对于一个新设计、我必须测量噪声。 我发现应用手册 SLYY076 "如何测量 LDO 噪声"有助于您理解。

然而、我对测量有一个问题。 我使用的频谱分析仪以 dBµV μ s 为单位提供测量数据、该值尚未标准化为1Hz。  据我所知、我必须 将测量值除以测量带宽的平方根。 现在我不知道我是否必须首先将 dbµV Ω 转换为 µV Ω 并与 sqrt (RBW)相除、或者反之亦然。

您能就此主题帮助我吗?

此致
马库斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Markus:

    您是否看过公式5?

    这是转换为 uV/sqrt (Hz)的方法。

    应用手册的第6页和第7页对这种转换进行了很好的解释。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    此致、

    汉娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hannah:
    感谢您的快速响应。

    是的、我看了一下这个等式。 但这一个 dBµV 告诉我、当频谱分析仪已经考虑 RBW 时、如何将1 μ V 转换为 µV μ V。 因此、单位为 µV /sqrt ( 1 Hz)。

    是这样吗?

    第6页 dBµV:"大多数频谱分析仪都以 μ V/√Hz 为单位记录测量噪声。"
    =>很遗憾、我的频谱分析仪以 dBµV 表示记录。

    第7页 µV:"一旦获得以 μ V/√Hz 为单位的频谱密度、 就可以计算 RMS 噪声..."
    对于我的测量、我将 RBW 设置为100Hz、因此这些值与100Hz 相关。 我不知道如何执行转换来获得与1Hz 相关的值。

    您能告诉我如何执行转换吗?

    此致;
    马库斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Markus:

    该方程式并未规定接受仅1Hz 的 sqrt。 这个值就是您使用的 RBW、即100Hz。  

    希望这对您有所帮助!

    此致!

    汉娜