工具与软件:
大家好、对于一个新设计、我必须测量噪声。 我发现应用手册 SLYY076 "如何测量 LDO 噪声"有助于您理解。
然而、我对测量有一个问题。 我使用的频谱分析仪以 dBµV μ s 为单位提供测量数据、该值尚未标准化为1Hz。 据我所知、我必须 将测量值除以测量带宽的平方根。 现在我不知道我是否必须首先将 dbµV Ω 转换为 µV Ω 并与 sqrt (RBW)相除、或者反之亦然。
您能就此主题帮助我吗?
此致
马库斯
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
大家好、对于一个新设计、我必须测量噪声。 我发现应用手册 SLYY076 "如何测量 LDO 噪声"有助于您理解。
然而、我对测量有一个问题。 我使用的频谱分析仪以 dBµV μ s 为单位提供测量数据、该值尚未标准化为1Hz。 据我所知、我必须 将测量值除以测量带宽的平方根。 现在我不知道我是否必须首先将 dbµV Ω 转换为 µV Ω 并与 sqrt (RBW)相除、或者反之亦然。
您能就此主题帮助我吗?
此致
马库斯
您好 Hannah:
感谢您的快速响应。
是的、我看了一下这个等式。 但这一个 dBµV 告诉我、当频谱分析仪已经考虑 RBW 时、如何将1 μ V 转换为 µV μ V。 因此、单位为 µV /sqrt ( 1 Hz)。
是这样吗?
第6页 dBµV:"大多数频谱分析仪都以 μ V/√Hz 为单位记录测量噪声。"
=>很遗憾、我的频谱分析仪以 dBµV 表示记录。
第7页 µV:"一旦获得以 μ V/√Hz 为单位的频谱密度、 就可以计算 RMS 噪声..."
对于我的测量、我将 RBW 设置为100Hz、因此这些值与100Hz 相关。 我不知道如何执行转换来获得与1Hz 相关的值。
您能告诉我如何执行转换吗?
此致;
马库斯