This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:自学、FCC 正确更新的条件确认

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1369831/bq27426-self-learning-conditional-confirmation-of-fcc-correct-updates

器件型号:BQ27426

工具与软件:

您好!

根据之前的查询、提供让 FuelGauger 能够正确更新 FCC 的条件摘要。
请帮助确认是否有任何错误或遗漏? 请帮助改正这些错误。

参数 更新步骤 正确更新的条件
QMax Step1:充电或放电前放松 蓄电池电压不在平坦区域
电池温度介于10和40°C 之间
电池 OCV 电压为4uV/s 或静置5小时以上
必须满足所有上述条件、
第2步:充电或放电 一次充电或放电超过37%的 Qmax*。
步骤3:充电或放电后放松 蓄电池电压不在平坦区域
电池温度介于10和40°C 之间
电池 OCV 电压为4uV/s 或静置5小时以上
必须满足所有上述条件、
DODfinal Step1:放电前的张弛 电池 OCV 电压为4uV/s 或静置5小时以上
步骤2:放电 放电开始(Dsg Current Threshold and Quit Relax Time:Discharge Current >-15mA 达1秒以上)。
已正确更新 Ra 表。
必须满足所有上述条件、
DODatEOC Step1:充电前放松 电池 OCV 电压为4uV/s 或静置5小时以上
步骤2:充电 充电开始(Chg Current Threshold and Quit Relax Time:Charging Current > 60mA 达1秒以上)。
已正确更新 Ra 表。
必须满足所有上述条件、
可额定 Step1:放电前的张弛 电池 OCV 电压为4uV/s 或静置5小时以上
步骤2:放电 放电500秒后、放电电流在60秒内大于 C/10、并越过1个网格点。
已正确更新 QMax。
必须满足所有上述条件、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、如果您的电量进入平坦区域、监测计将在开始监测稳定电压(OCV)之前应用48小时的休息要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dominik,ñ o

    1、上表中的条件是否有任何错误或遗漏?

    2、在 RELAX 期间电池电压达到平坦区域、且 OCV 测量超时时间从5小时延长至48小时?
    3、根据 Q2、如果电池在 QMax 更新期间放电到平坦区域、并且静置超过48小时、那么也将测量 OCV、并且将更新 QMax?

    此外,如果您在平坦区内充电,监测计将在开始监测稳定电压(OCV)之前应用48小时放松要求。

    1 μ、上表的条件是否有错误或遗漏?A

    2 μ A、电池电压在Relax期间达到平坦区,OCV测量超时时间将从5小时延长到48小时?

    3 μ、基于Q2,如果在Qmax更新过程中,放电到电池平坦区,Relax超过48小时,也会测量OCV,会更新Qmax?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    #1:这是一个很好的总结。 我不能在 E2E 上分享一些其他规则、但这些规则与异常边界检查有关。

    #2:如果充电在平面区域停止,则48小时超时将适用。 如果充电在平板以外停止、然后电池放松到平板区域、则48小时不适用。

    #3:不, Qmax 不会更新,如果 OCV 在平坦区. 将使用 OCV 测量值更新电芯状态(DOD0)(即使在平坦区域)、但 QMax 更新将被拒绝。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dominik,ñ o

    关于总结条件的几个问题:

    1、Ra Table 更新、在放电开始之前是否需要条件‘电池 OCV 电压4uV/s 或静置超过5小时’? 原因是什么?

    2. QMax 更新、在充电或放电前是否需要在‘电池温度介于10和40°C 之间’期间? 原因是什么?

    3. QMax 更新、在需要充电或放电前的放松期间‘电池电压不在平坦区域'吗? 原因是什么?

    1、Ra Table更新前,"电池 OCV 电压4uV/s 或静置5小时"的条件是必须的吗?原因是什么?

    2、Qmax更新,充电或放电之前Relax期间的"电池温度在10至40°C 之间"是必须的吗?原因是什么?

    3、Qmax更新,充电或放电之前Relax期间的"蓄电池电压不在平坦区域"是必须的吗?原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第1章:不是 如果在静止模式下的电压不稳定(例如短暂休息)、也可能发生 Ra 更新。 Ra 更新的主要标准是:QMax 必须至少更新一次(过去)、并且 LOAD 必须超过 C/10。 如果 OCV < LOAD 电压(例如电芯状态 DOD 严重错误或 QMax 不正确)、那么电量监测计将禁用 Ra 更新。

    #2:温度限值仅适用于休息和监测计进行 OCV 测量的时刻。

    #3:是的, OCV 需要在平坦区域之外。 原因是 Qmax =消耗的电荷/DOD0差异。 并且 DOD0 = OCV 和温度的函数、因此如果 OCV 处于平坦区域或温度超出限值、DOD0可能不够准确、无法实现良好的 QMax 更新。