请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25628EVM 主题中讨论的其他器件: USB2ANY、 EV2400、 BQSTUDIO
工具与软件:
我们已订购 BQ25628EVM 进行评估。
跳线设置如下所示。
设置如下。
我们使用了 USB2Any 接口板和"Battery Management Studio V1.3.101"进行测试、如下所示。
我已按照随附的测试程序操作。 但 VSYS 的电压电平是3.3V、而不是3.7V。
此外、GUI 读取的是"器件 ACK 错误"、而不是"器件 ACK 正常"。




请告知是否有任何不正确的设置。
感谢 lot.e2e.ti.com/.../Test_5F00_procedure_5F00_BQ25628EVM.pdf