This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25628EVM:BQ25628

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25628EVM, USB2ANY, EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1371117/bq25628evm-bq25628

器件型号:BQ25628EVM
主题中讨论的其他器件: USB2ANYEV2400BQSTUDIO

工具与软件:

我们已订购 BQ25628EVM 进行评估。

跳线设置如下所示。

 

设置如下。

 

我们使用了 USB2Any 接口板和"Battery Management Studio V1.3.101"进行测试、如下所示。

 

我已按照随附的测试程序操作。 但 VSYS 的电压电平是3.3V、而不是3.7V。

 

此外、GUI 读取的是"器件 ACK 错误"、而不是"器件 ACK 正常"。

 

请告知是否有任何不正确的设置。

 

感谢 lot.e2e.ti.com/.../Test_5F00_procedure_5F00_BQ25628EVM.pdf