This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:Bq78350-R2电池低电量百分比单元参数

Guru**** 2587285 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1371361/bq78350-r1-bq78350-r2-unit-of-battery-low-parameter

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

工具与软件:

大家好!

SLUUBD3E (9.1.5)显示电池电量低单元为0.01%,因此7%的默认值为700。 但我检查和看到7.00不是700,哪一个是正确的? 我应该在注册表中写入什么以使其达到5%? 500或5?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mehmet、您好!

    请遵循 BQStudio 中显示的内容、所以写入5。

    此致、

    尼克·理查兹