主题中讨论的其他器件: TPS63806
工具与软件:
您好!
我有兴趣将 TPS61022用于3.8V 3A 输出、输入电压范围为2.8V 至4.35V 的锂离子电池。 我要使用此转换器为其供电的组件能够接受3.3V 至4.3V 的电源电压、典型值为3.8V。 我知道 TPS61022是具有直通功能的升压转换器、如果输入超过3.8V 的配置、它将进入直通操作。 然而、如果我的电池达到4.35V 的峰值、直通操作将达到我的组件的峰值电压4.3V。 在直通操作中、电感器的 DCR 和 PMOS FET 的 R DS (on)两端存在压降。
- 该压降的值是多少?
- 根据提供的信息、TPS61022是否是适合我的应用的转换器? 或者、我应该选择一个降压升压转换器呢? 请向您推荐。
谢谢你。